心驰者不以山海远志笃者何惧岁月长Life is just a series of trying to make up your mind00......当配电图纸在晨光中徐徐展开当设计参数在星夜里反复推敲那些与施耐德电气产品相伴的日日夜夜是否总有一个瞬间让你在图纸与现实的交汇处触摸到科技的温度与创新的力量?●致掌灯人:看到这篇文章的你,或许已是电气设计行业的中流砥柱,或许您的案头常年摆放着施耐德电气样本,就像电气设计师的《九阳真经》。在施耐德电气陪伴的数十个春夏秋冬中,给你留下印象最为深刻的施耐德电气产品是哪一款?●致追光者:看到这篇文章的你,或许是刚刚初入社会青年设计师,或许您刚打开人生第一本产品手册,那些曾让前辈们惊叹的电气产品,如今正成为您实现创意的密钥。在即将开启的设计之路上,你目前最想了解的施耐德电气产品是哪一款?那些让你眼眸发亮的瞬间……那些被施家产品点亮的故事……是颠覆认知的「黑科技」突破?是暗夜驰援的「救场传奇」?还是静默守护的「隐形冠军」?真正的科技不是冰冷的参数堆砌而是有温度的陪伴,有故事的守护期待听见你与施家产品的独家记忆让每一次创新回响,都成为照亮彼此的光活动详情活动时间:5月4日 - 5月5日参与资格:在评论区写下你印象最为深刻/最想了解的一款施耐德电气产品?,字数需控制在150字至300字之间,低于目标字数将视为无效内容,不可参与排名。我们期待您:产品案例(颠覆传统认知的技术亮点);产品应用故事(在某个项目中绽放异彩)等。活动奖励:评论获赞前30名:建筑电气杂志;参与奖:888积分(字数需在100字以上)
-
【POA-AE常见问题--部署】POA-AE和PO服务器在一台计算机,调整计算机IP后,POA-AE网页无法访问? EcoStruxure™ Power Operation Advisor - Asset Expert
POA-AE和PO服务器在一台计算机,调整计算机IP后,POA-AE网页无法访问?版本:2024 R1及R2更新时间:6/2024问题描述:POA-AE和PO服务器在一台计算机,调整计算机IP后,POA-AE网页无法访问解决办法:1) 调整NBAPI中填写的IP地址(此IP填写PO所在计算机的IP,此PO可以是服务器,也可以是客户端)2) 打开POA-AE文件夹中的连接配置,IP修改为新的IP,修改完配置文件重启一下PoaeWebService服务(此IP填写NBAPI所在计算机IP)
【POA-AE常见问题--部署】POA-AE集成到Runtime后页面白屏? EcoStruxure™ Power Operation Advisor - Asset Expert
POA-AE集成到Runtime后页面白屏?版本:2024 R3更新时间:11/2024问题描述:POA-AE集成到Runtime后页面白屏,无法显示解决办法:2024 R3版本需要检查以下配置1) 2024 R3增加了Verfy.ci代码,需要将此代码添加到Cicode中;2) 如果PO所在计算机配置了双网卡,AE连接管理中需要填写连接PO的IP地址:集成到Runtime调用EDGEAEPageInit函数时填写IP地址,不可以使用计算机名称,如下图:
【POA-AE常见问题--部署】重启PO Runtime后,为什么POA-AE网页无法访问? EcoStruxure™ Power Operation Advisor - Asset Expert
重启PO Runtime后,为什么POA-AE网页无法访问?版本:2024 R2及以前更新时间:6/2024问题描述:重启PO Runtime后,为什么POA-AE网页无法访问解决办法:重启Runtime后,需要重启NBAPI,再次打开POA-AE网页
【POA-AE常见问题--安装】服务器最低要求 EcoStruxure™ Power Operation Advisor - Asset Expert
1. 服务器最低要求版本:2024 R1及R2更新时间:4/2024问题描述:POA-AE对服务器最低要求是什么?解决办法:PO和POA-AE部署在一台机器上POA-AE单独部署在一台机器上
【POA-AE常见问题--安装】POA-AE兼容哪些版本SQL Server? EcoStruxure™ Power Operation Advisor - Asset Expert
POA-AE兼容哪些版本SQL Server?版本:2024 R1及R2更新时间:6/2024问题描述:POA-AE可以兼容哪些版本的SQL Server解决办法:推荐SQL Server 2019 及以上版本
【POA-AE常见问题--安装】POA-AE如何升级版本? EcoStruxure™ Power Operation Advisor - Asset Expert
POA-AE如何升级版本?版本:2024 R1-2024/R3更新时间:10/2024问题描述:POA-AE升级版本的过程是什么解决办法:升级条件:由需要升级的版本向前推3个版本,例如:2024 R1版本可以直接升级到2024 R3。升级过程:1) 控制面板-程序和功能,卸载旧版本POA-AE;2) 直接安装新版本POA-AE(不需要删除旧的文件夹)。3) 重新打开POA-AE,可以查看到之前的工程配置。注意:如果跨版本超过3个,请联系4008101315-1-1-1寻求帮助。
【POA-AE常见问题--安装】POA-AE装过程中提示SQL Server未安装或端口无法访问,如何解决? EcoStruxure™ Power Operation Advisor - Asset Expert
POA-AE装过程中提示SQL Server未安装或端口无法访问,如何解决?版本:2024 R1-R3更新时间:10/2024问题描述:POA-AE安装过程中提示SQL Server未安装或端口无法访问,如下图:解决办法:1) 安装POA-AE 2024 R1-R3版本需要先装SQL Server,SQL Server 2019可从PO2022安装包中获取。路径:PO 安装包\Advanced Reporting Module\Setup\Setup Support\SQL Express注意:2024 R1实例名称只能使用默认名称MSSQLSERVER,2024 R2及R3实例名称不做要求 2) SQL Serve 网络配置中,点击MSSQLSERVER 的协议(如果未授权版本为SQLEXPRESS 的协议),开启TCP/IP 协议;3) 打开SQL Server Configuration Manager,点击SQL Server网络配置,然后选择MSSQLSERVER协议,右键TCP/IP打开属性,切换到IP地址菜单,将IPALL的TCP端口设置为SQL Server默认的1433。点击确定保存设置,然后重启SQL Server服务。
【POA-AE常见问题--安装】POA-AE默认端口号 EcoStruxure™ Power Operation Advisor - Asset Expert
POA-AE默认端口号版本:2024 R3更新时间:12/2024问题描述:POA-AE默认使用的端口号是什么?解决办法:默认端口号如下:默认端口号91-94143354328010181008012801480012000030000-30009
【POA-AE常见问题--安装】POA-AE安装过程中提示已有更新版本的Microsoft Edge, 错误0x8004090D,如何解决 ? EcoStruxure™ Power Operation Advisor - Asset Expert
POA-AE安装过程中提示已有更新版本的Microsoft Edge, 错误0x8004090D,如何解决 ?版本:2024 R1及之前版本更新时间:3/2024问题描述:POA-AE安装过程中提示已有更新版本的Microsoft Edge,错误代码0x8004090D,如下图:解决办法:在控制面板-程序-卸载程序, 卸载Microsoft Edge WebView2 Runtime:如果无卸载选项1) 可以按住电脑键盘上的快捷键“Win + R”快速打开“运行”,输入regedit打开注册表,删除以下信息:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\EdgeUpdate\Clients\{F3017226-FE2A-4295-8BDF-00C3A9A7E4C5}如下图:2) 如果删除注册表信息仍然无法卸载,建议安装AE安装包中的edge插件,再次到控制面板卸载Microsoft Edge WebView2 Runtime